欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

调节器的种类与优点

  • 2023.04.21 16:24:51
  • 米思米
  • 2564

·         调节螺栓

·         调平块(水平调整块)

·         调平块(二段式)

·         调平块(三段式)


调节螺栓

安装在工作台、输送带、测量设备、厨房设备等的底座(支腿)上,用于调平、调整坡度、调整高度的作用。

调节器的种类与优点

优点


·         用于调整工作台、厨房设备的高度,并让传送带具有一定坡度或是调整其水平度。

·         可以通过将其安装在机器或设备的底座上来调整高度。

调节器的种类与优点


关于底座


根据使用目的,可相应提供防滑型、地面保护型、隔振型。

此外,对于需要防锈的位置,还可提供不锈钢材质和经过表面处理的产品。


(防滑型)

调节器的种类与优点

(地面保护型)

调节器的种类与优点

(隔振型)

调节器的种类与优点


【注意事项】

使用时请勿让底座倾斜。

否则可能会导致破损,非常危险。


要点如下!

· 请确认容许荷载(kgf)。调节器的种类与优点
·
请确认安装螺纹尺寸。
· 请根据用途相应选择材质、底座形状。



调平块(水平调整块)

可轻松进行机床等的水平调整及安装。

二段式

调节器的种类与优点

三段式

调节器的种类与优点


锚栓螺栓


这是用于埋入混凝土地基中的螺栓。通过与带有U形避让槽的水平块一起使用,可以实现牢固安装。

调节器的种类与优点

优点


·         不仅适用于各种机器的水平调整,也适用于安装。

·         与传统方法相比提升了工作效率,因而可以缩短工期并降低安装工程成本。

调节器的种类与优点


调平块(二段式)

调节器的种类与优点

优点


·         二段式的总高度更低,不挑安装场所。


调平块(三段式)

调节器的种类与优点

优点


·         三段式不会在安装面上滑动,并能够实现稳定的垂直调整。


【注意事项】

如果螺栓部分生锈将难以进行调整,所以请始终牢记采取适当的防锈措施。可以使用市售工具轻松进行调整,大大提高工作效率。


要点如下!

· 请确认容许载荷(kN)。

调节器的种类与优点

· 请确认需要在几处使用。

· 请确认是二段式还是三段式。

· 请确认安装方式(同时使用锚栓螺栓)。

· 是否安装在人手能够够到的位置……

 ↓使用远程操作用辅助杆。

 · 可在人无法进入的平台或各种机器下方安装调平块,并通过遥控操作进行调整。

调节器的种类与优点



选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities